欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

镍

  • 2021.09.28 13:59:32
  • 米思米
  • 2907

 对于特殊的金属模具材料和金属模具表面的镀制,人们会使用到镍。镍(Nickel)是一种具有银光泽色的金属。

元素符号

Ni

元素序号

28

比重

8,902

熔点

1,453℃

比热

0.105cal/gf・℃

线性膨胀系数

7.31×10-6

导热系数

0.125cal/cm・sec・℃

晶格

面心立方晶格

 用于金属模具的目的,主要是利用其良好的耐腐蚀性。在大气中,镍极为稳定。不会出现氧化和还原反应。对水和海水也稳定,不会生锈。特别是对于硫酸和盐酸,它显示出明显的耐腐蚀性。

 此外,镍在与其他金属元素形成合金后的状态下也可使用。

Ni-Cu

作为热电偶的材料使用。

Ni-Al


Ni-Cr

作为镍铬合金线使用。

Ni-Fe合金

作为耐腐蚀合金镍基合金(HASTELLOY)利用。

Ni-Cr-Fe合金

作为耐热耐腐蚀合金铬镍铁合金(inconel)利用。

 在日常用途上,人们利用它的耐腐蚀性,将其制成货币。对于金属模具,为防止型腔、型芯因热熔塑料所产生的气体和腐蚀成分、附着的水分出现氧化腐蚀,人们将其形成镀膜来使用的例子有很多。在碳素钢方面,镍与铬(Cr)一起作为合金来使用。作为不锈钢,它被大量用于型腔、型芯、顶出销等方面。

 由于镍的价格比碳素钢要高,因此,可以说,进行镀制和作为合金来使用是一种合理的使用方法。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities